Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira Projekt Assistent (GPA)

ZIP, 753.435 Kb

Version: 4.5.0.6557

Datum: 11.01.2021

Download

Sprachvarianten

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows 10
Freier Festplattenspeicher: mindestens 16 GB
Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 4 GB

Unterstützte Geräte

  • Gira X1 v1,v2: Projektierung/Inbetriebnahme und Wartungsfunktionen
  • Gira TKS-IP-Datenschnittstelle v1: Projektierung/Inbetriebnahme und Wartungsfunktionen
  • Gira Sicherheitssystem Alarm Connect v1: Projektierung/Inbetriebnahme und Wartungsfunktionen
  • Gira Logikmodul v1: Wartungsfunktionen
  • Gira L1 v2: Projektierung/Inbetriebnahme und Wartungsfunktionen
  • Gira G1 v1, v2, v100, v200: Wartungsfunktionen
  • Gira G1 v3.3: Projektierung/Inbetriebnahme als X1-Client und Wartungsfunktionen
  • Gira KNX IP-Router v2: Firmware-Update
  • Gira KNX IP-Router v3, v4: Wartungsfunktionen
  • Gira S1 v3, v4, v5: Wartungsfunktionen

Als Wartungsfunktionen werden Firmware-Update, Neustart und Werksreset bezeichnet, die über das Wartungs-Center (GPA-Menü -> Wartung und Update) ausgeführt werden.

 

Unterstützte Firmware-Versionen

Mit dem GPA v4.5 können die folgenden Geräte-Firmware-Versionen projektiert und in Betrieb genommen werden:

  • Gira X1 v2.5.353 und v2.5.373
  • Gira L1 v2.5.149
  • Gira G1 v3.3.88
  • Gira TKS-IP-Datenschnittstelle v1.1.41
  • Gira Sicherheitssystem Alarm Connect v1.1.64
  • Gira S1 v5.1.1297 für Geräteversion I00 und I01
  • Gira S1 v5.1.632 für Geräteversion ab I02

Bitte achten Sie darauf, immer die zur GPA Version passenden Geräte Firmware-Versionen im Projekt zu verwenden.

Was ist neu in GPA V4.5

  • Der Gira G1 kann in Gira X1- und L1-Projekten in der Gebäudestruktur verortet werden. In den Eigenschaften können die IP-Konfigurationsdaten, Einstellungen zum Etagenruf sowie Einstellungen zum Temperatursensor festgelegt werden. Darüber hinaus können Sie mit Hilfe der Datenpunkte des Gira G1 weitere Einstellungen über die Gira X1/L1-Logik vornehmen. So können Sie beispielsweise den Status des Näherungssensors auswerten, die erfasste Raumtemperatur weiter verarbeiten, Meldungstexte auf dem Gira G1 anzeigen und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie in den Release Notes des Gira G1.
  • Wenn Sie den Türkommunikationszustand des Gira G1 im Smart Home Projekt auswerten wollen oder eine Benachrichtigung auf dem Gira G1 Display anzeigen möchten, helfen Ihnen zwei neue Logik-Bausteine. Diese finden Sie sowohl im Gira AppShop als auch im Gira Downloadbereich. Die Bezeichnung der Bausteine lautet: „G1 Türkommunikationszustand“ und „G1 Benachrichtigungen“.
    Die GPA Version 4.5 kann zukünftig für die Inbetriebnahme der Rauchwarnmelder des Gira Sicherheitssystems Alarm Connect verwendet werden. Die neue Firmware für das Sicherheitssystem Alarm Connect, die den neuen Rauchwarnmelder beinhaltet, wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.
  • Auf der Website "developer.gira.de" haben wir eine Schnittstellendokumentation veröffentlicht, die externen Anbietern ermöglicht, mittels einer Importdatei Projekte im GPA generieren zu lassen. In der aktuellen Version 1.0 unterstützt die Projektschnittstelle den Gira X1 und dessen Visualisierung. Dazu gehören auch Funktionen, KNX-Datenpunkte und die Zuweisung von KNX-Datenpunkten zu Funktionen. Die Importdatei endet mit .gpt, was für "GPA project templates" steht. Sie lässt sich über denselben Weg wie ein exportiertes Projekt in den GPA laden. Der GPA ab v4.5 generiert aus der Importdatei (dem Template) ein gültiges GPA-Projekt, welches wie jedes andere Projekt mit dem GPA bearbeitet werden kann.

Behobene Fehler im GPA v4.5

  • In der Version 4.3 konnte es in seltenen Fällen vorkommen, dass bei der Auswahl einer Firmwareversion die Projektsicherungskopie fehlschlug.
  • Übersetzungsfehler in Logikbausteinen korrigiert.
  • Fehler im Ausdruck behoben - es konnte vorkommen, dass eine falsche IPAdresse im Ausdruck verwendet wurde.
  • Fehlerbehebungen in den Logikbausteinen:
  • Sperre: Fehlverhalten bei "Sende bei Aktivierung" und "Sende bei Deaktivierung" behoben.
  • PI-, PID-Regler, Regler Heizen/Kühlen: Fehlverhalten behoben, wenn der Stellwert lange Zeit auf Minimum oder Maximum steht.
  • Regler Heizen/Kühlen, Filter: Übersetzungsfehler behoben.

Bekannte Fehler im GPA v4.5

  • Während der Inbetriebnahme erkennt der GPA, dass über die Smart Home App Einstellungsänderungen vorgenommen wurden und fragt Sie, ob die Änderungen erhalten bleiben sollen. Wenn Sie dies bestätigen, kann es dazu kommen, dass die von Ihnen getätigten GPA Einstellungsänderungen an bereits existierenden Funktionen oder Datenpunkten versehentlich überschrieben werden. Neu hinzugefügte Funktionen und Datenpunkteinstellungen sind davon nicht betroffen.
    Tipp: Den Fehler können Sie umgehen, indem Sie zunächst das Projekt aus dem Gira X1 auslesen (Wartung und Update -> Einstellungsrad -> Aktuelles Projekt auslesen) und anschließend Ihre Änderungen im ausgelesenen Projekt
    durchführen.
  • Das Gira S1 Fernzugriffstemplate ermöglicht dem Endkunden, den Fernzugriff für den Installateur freizuschalten und zu sperren. Diese Funktionalität kann auch über das Schalten-Template des Gira X1 umgesetzt werden. Nach korrekter Einrichtung und Inbetriebnahme dieser Funktion, kann es dazu kommen, dass bei einem gesperrtem Fernzugriff der Installateur weiterhin Zugang besitzt. Der Fehler tritt dann auf, wenn während der Inbetriebnahme dieser Funktion aktive Client-Verbindungen des Installateurs zum Gira S1 bestehen. Wenn der Fehler bei Ihnen auftreten sollte, haben Sie zwei Lösungsmöglichkeiten.
    Lösungsmöglichkeit 1: Der Installateur muss einmalig alle aktiven Verbindungen zum Gira S1 beenden.
    Lösungsmöglichkeit 2: Der Gira S1 muss für drei Minuten vom Netzwerk getrennt werden.

Hilfestellungen

OpenVPN und DHCP

Die OpenVPN Funktion im Gira X1 funktioniert nur in Verbindung mit DHCP. Es muss ein DHCP-Server im Netz vorhanden sein und das Netzwerk des Gira X1 muss via DHCP und nicht mittels statischer IP Konfiguration initialisiert werden. Dies ist notwendig, damit der OpenVPN-Server in der Lage ist den sich verbindenden Clients eine IP Adresse zuzuweisen.
Sollten Sie den Gira X1 immer mit einer festen IP Adresse verwenden wollen, so besteht in der Regel die Möglichkeit den DHCP Server (meist Teil des Internet Routers) so zu konfigurieren, dass dieser dem Gira X1 immer die gleiche IP-Adresse zuweist.

Gira X1/L1: Speichern von remanenten Daten

Remanente Daten werden alle 15 Minuten vom Logikmodul gespeichert. Innerhalb dieser Zeitspanne können Daten bei einem Spannungsausfall verloren gehen.

Gira X1/L1: Vergabe der physikalischen Adresse erfordert Applikationsdownload

Der Gira X1/L1 bietet mehrere physikalische Adressen an. Bei der Programmierung der physikalischen Adresse innerhalb der ETS wird lediglich die Geräteadresse übernommen.
Die zusätzlichen Adressen werden erst nach dem Download des Applikationsprogramms übernommen.

Gira X1/L1: Einmalige Verzögerung beim ersten Event

Nach Projektdownload reagiert der Gira X1/L1 auf das erste Ereignis mit einer Verzögerung von ca. 1 Sekunde.

Variable-Datenpunkte in der Simulation

Werte, die im Simulations-Modus auf einen Variablen-Datenpunkt geschrieben werden, werden nicht weitergegeben. Dies betrifft ausschließlich die Simulation. Auf dem Logikmodul arbeiten die Variablen-Datenpunkte, wie erwartet.

Firmware-Datei kann nicht hinzugefügt werden

Wenn beim Hinzufügen einer Firmware-Datei der Fehler erscheint, dass es sich nicht um eine gültige Firmware-Datei handelt, kann dies mehrere Gründe haben und wie folgt behoben werden:

  • Es handelt sich nicht um eine offizielle Firmware-Datei oder die Datei wurde unvollständig oder fehlerhaft heruntergeladen: Laden Sie die Firmware-Datei in diesem Fall erneut von https://download.gira.de herunter.
  • Es sind nicht alle benötigten Windows-Updates installiert. Installieren Sie in diesem Fall dieses Update manuell: https://www.microsoft.com/net/download/dotnet-framework-runtime/net462

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.